Michael Kanzinger
Endress+Hauser
Kägenstrasse 2
4153 Reinach BL
Suíça
A Endress+Hauser é comprometida com a conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis incluindo diretrizes comuns para materiais e substâncias. Veja as declarações abaixo.
A diretriz RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) rege o uso e a comercialização de substâncias perigosas em componentes elétricos e eletrônicos. O objetivo é restringir o uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos novos na Europa.
China RoHS, oficialmente conhecia como Medida Administrativa sobre o Controle da Poluição Causada por Produtos Eletrônicos de Informação, é uma regulamentação do governo chinês para controlar determinados materiais, incluindo chumbo. Todos os produtos fornecidos para a China deve ser rotulados de acordo com as especificações dessa orientação.
A regulamentação (EC) 1907/2006 rege o registro, avaliação, autorização, restrição de produtos químicos na União Europeia. Essencialmente, ela engloba a especificação para fabricantes ou importadores para registrar materiais junto à Agência de Produtos Químicos Europeia e notificar se os produtos contêm substâncias que suscitam grande preocupação (SVHC).
Desde 2021, os fabricantes devem fornecer informações sobre as SVHC no banco de dados central SCIP da ECHA.
A Diretriz 2012/2019 EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment (Resíduos dos Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)) foi elaborada para prevenir e reduzir resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos através de reciclagem e outras medidas similares. Essa orientação define os padrões mínimos para manuseio de equipamentos elétricos e eletrônicos na UE.
A Convenção de Hong Kong de 2009 (Convenção Internacional de Hong Kong para a reciclagem de navios de forma segura e que não agrida o meio-ambiente – HKC) é um acordo internacional sobre a reciclagem de navios de forma ecologicamente correta e o fornecimento de condições de trabalho seguras em estaleiros de demolição e operações. A respectiva regulamentação da UE 1257/2013 exige que os fornecedores do navio identifiquem os materiais perigosos e enviem uma declaração formal de materiais.
A Proposta 65 da Califórnia (Água Potável e Cumprimento de Ato Tóxico de 1986 – CP65) é uma lei da Califórnia aprovada em 1986, criada para proteger as fontes de água potável contra substâncias tóxicas que podem causar câncer, defeitos de nascença ou outros riscos genéticos. Os produtos comercializados na Califórnia devem apresentar um aviso sobre os produtos químicos relevantes neles contidos.
Amianto é uma descrição geral para vários minerais de silicato que ocorrem naturalmente usado para manufatura, por exemplo, de materiais de construção, isolamento ou proteção contra incêndio. Como as fibras de amianto são um risco grave, ele é banido na maior parte dos países atualmente.
Os bifenilos policlorados (PCBs) são compostos orgânicos de cloro amplamente usados no passado como fluidos dielétricos e líquido de refrigeração em equipamentos elétricos. Considerando-se que são venenosos e cancerígenos, os PCBs são categorizados como substâncias orgânicas prejudiciais de acordo com a Convenção de Estocolmo e são banidos no mundo todo.
A regulamentação (EU) 528/2012 rege o uso e a comercialização de produtos biocidas (BCP) na União Europeia. Seu objetivo é garantir um alto grau de proteção da saúde humana e do meio-ambiente.
PBTs são substâncias químicas caracterizadas por persistência, bioacumulação e toxicidade. A lei de controle de substâncias tóxicas de 1976 (TSCA) concede à Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA a autoridade para regular como esses produtos químicos são manuseados. Somente substâncias listadas no diretório TSCA podem ser importadas para os Estados Unidos.
Os PFAS são uma grande classe de milhares de químicos sintéticos que são amplamente utilizados em toda a sociedade e encontrados no ambiente. Todos eles contêm ligações flúoro-carbono, que são uma das mais fortes ligações químicas da química orgânica. Isto significa que resistem à degradação quando utilizados e também no ambiente.
Em resposta ao conflito na República Democrática do Congo, em 2012, os Estados Unidos aprovou a Lei Dodd-Frank de Reforma de Wall Street e de Proteção a Consumidores(Lei Dodd-Frank, Artigo 1502), que compara empresas reguladas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA para evitar matéria-prima de regiões de conflito. A Endress+Hauser ajuda seus clientes a atenderem os requisitos de comunicação.
O uso seguro de produtos e materiais em água potável é regido por regulamentações e diretrizes nacionais. Para revisar e avaliar as especificações rígidas de microbiologia e migração de produtos, são realizados testes periódicos de garantia da qualidade. As conformidades de água potável asseguram que as regulamentações nacionais relevantes foram atendidas.
Michael Kanzinger
Endress+Hauser
Kägenstrasse 2
4153 Reinach BL
Suíça