Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
Histórico
Princípio de medição de vazão ultrassônica
Entender o princípio e os benefícios dos diferentes métodos de medição de vazão ultrassônica: diferencial de tempo de trânsito, Doppler e correlação cruzada
ArticleMultiple industries03.12.2024
Resumo
Método de diferencial de tempo de trânsito: mede a vazão comparando o tempo que leva para os pulsos ultrassônicos viajarem com e contra o fluxo do fluido. A diferença nos tempos de trânsito é proporcional à velocidade da vazão.
Método Doppler: usa o efeito Doppler para medir a vazão através da detecção de mudanças de frequência em ondas sonoras refletidas por partículas ou bolhas no fluido.
Método de correlação cruzada: mede a vazão rastreando o tempo necessário para que distúrbios ou padrões na vazão viajem entre dois pontos. Esse método é eficaz para altas velocidades de vazão e fluidos com partículas arrastadas ou bolhas de gás.
SumárioSumário
Método de diferencial de tempo de trânsito (tempo de voo/time-of-flight)
Esse método é usado para medir líquidos e gases e utiliza o fato de que a velocidade de propagação das ondas sonoras dentro de um fluido é diretamente influenciada pela velocidade desse fluido. Em termos simples, nadar contra a corrente requer mais energia e tempo do que nadar a favor dela. A medição ultrassônica de vazão que utiliza o efeito do tempo de trânsito baseia-se nesse fato físico simples (consulte a Fig. 1).
Nesse método, os sensores trabalham em pares. Um ou mais pares de sensores são instalados no tubo e emitem e recebem pulsos ultrassônicos em sequência (denotados pelos sinais t1 e t2 na figura abaixo). Na “vazão zero”, o sinal t1 é semelhante a t2, ou seja, sem atraso no tempo de trânsito. Mas com um fluido em fluxo, as ondas ultrassônicas requerem diferentes períodos de tempo (dependendo da vazão) para alcançar o outro sensor. Isso resulta em um tempo de trânsito (t2 – t1). Se a distância entre os dois sensores for conhecida, a diferença de tempo de trânsito medida será diretamente proporcional à velocidade da vazão. Ambos os sensores são conectados a um transmissor. O transmissor excita os sensores para gerar ondas sonoras e mede o tempo de trânsito dessas ondas que se propagam de um sensor ao outro:
Fig. 1: Medição de vazão ultrassônica usando o método de diferencial de tempo de trânsito. A velocidade de propagação das ondas sonoras varia dependendo da velocidade e da direção do fluido.
Método Doppler para medidores de vazão
Um medidor de vazão Doppler usa o efeito Doppler para medir a vazão. Esse fenômeno da física é familiar a todos nós em nosso dia a dia. Ele envolve a reflexão de ondas por objetos em movimento. A frequência de áudio da sirene de uma ambulância, por exemplo, cai nitidamente depois que ela passa. Portanto, o efeito Doppler é um aumento (ou diminuição) na frequência das ondas sonoras à medida que a distância entre a fonte de áudio e o receptor aumenta ou diminui.
Os medidores Doppler funcionam somente se o fluido contiver partículas, bolhas de gás ou similares, que refletirão as ondas sonoras injetadas. Um medidor Doppler requer um sensor que atue tanto como transmissor quanto receptor. (Fig. 2).
Fig. 2: Medição de vazão ultrassônica usando o efeito Doppler. As frequências das ondas de ultrassom emitidas (f1) e refletidas (f2) variam de acordo com a velocidade da vazão das partículas/bolhas transportadas.
Método de correlação cruzada
Além do método doppler e do método de diferencial de tempo de trânsito, a vazão também pode ser medida com a ajuda de um método de correlação cruzada. Esse método mede a vazão detectando a passagem de um distúrbio ou padrão de perfil de vazão no fluxo em um ponto de medição e detecta quanto tempo (tempo de trânsito) esse distúrbio precisa para viajar até o próximo ponto de medição. A distância entre os dois pontos de medição (Δx) é conhecida, e o tempo de viagem é medido. Com base nisso, a velocidade da vazão e a vazão volumétrica podem ser calculadas.
Esse método pode ser usado para medições com velocidades de vazão muito altas e/ou altos teores de bolhas de gás ou partículas arrastadas. Ele precisa de um hardware e processamento de sinal potentes para processar os diversos cálculos e comparações necessários dos distúrbios e/ou padrões.
Oferecemos um portfólio completo para medição versátil e econômica de vazão de gases e líquidos até um diâmetro nominal DN 4000. Clique aqui para ver todos os medidores de vazão ultrassônicos.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Gostaria de participar de um de nossos eventos? Selecione pela categoria ou setor industrial.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .