Desatualizado a tecnologia pode comprometer os processos de produção e a disponibilidade. As tecnologias de medição mais antigas que utilizam componentes mecânicos são menos precisas e exigem níveis mais elevados de manutenção do que os equivalentes modernos, a fim de garantir a produção. Investir hoje para substituir dispositivos mecânicos antigos por tecnologia de sensores inovadora trará dividendos no longo prazo, tanto em ganhos de produtividade como em economia de custos de manutenção.
Principais fatos
250,000
US dollars lost
stopping your olefin process, when using outdated mechanical measurement technology, according to industry experts
Como você sai ganhando
Clique nestes mapas de processos e saiba como você pode reduzir custos de manutenção em sua planta química!
Com tecnologias modernas, você mantém seu reator de polimerização sob controle.
Modernize suas medições na produção de etileno, garantindo dados confiáveis para melhorar sua produtividade e evitando paradas não planejadas.
Uma medição confiável de pH em intervalos regulares da água de têmpera requer a limpeza do sensor pelo menos a cada dois dias, o que ocupa muito de esforço em termos de tempo e pessoas.
Controle de processo diminuído cria fracionamento não confiável – por exemplo, o controle remoto não pode ser feito com tecnologia desatualizada para medição de nível.
Meça a viscosidade da polimerização com eficiência
A viscosidade é uma propriedade crucial do fluido e um parâmetro de medição fundamental no controle do processo de polimerização. Como variável, pode ser utilizada para monitorar a qualidade do produto. Dispositivos de medição de viscosidade mais antigos que usam componentes mecânicos exigem manutenção regular para garantir que os filtros sejam mantidos limpos e a produção esteja em andamento.
Nosso conhecimento em campo
O medidor de vazão da Endress+Hauser Coriolis Promass I oferece múltiplas vantagens em relação aos equipamentos antigos, atingindo o mais alto desempenho com redução dos custos operacionais.
- Não é necessário filtro, o que significa grande economia de tempo e custo em manutenção com desempenho e segurança sustentados do processo
- Otimize a qualidade do produto com um único ponto de medição. Medição multivariável em linha de fluxo, densidade, temperatura e viscosidade
- Minimize a perda de pressão com um design reto de tubo único
Prolongar a vida útil do sensor
Em olefinas, têmpera A medição do pH da água de resfriamento contaminada em intervalos regulares pode ajudar muito a evitar incrustações na parte inferior da torre. É necessária a limpeza dos sensores pelo menos em dias alternados, uma atividade demorada e trabalhosa que, se não for feita, pode resultar na necessidade de substituição a cada duas semanas.
Nosso conhecimento em campo
O LiquilineCDC90 da Endress+Hauser prolonga a vida útil do seu sensor em mais de trinta vezes.
- Economize tempo graças à calibração e limpeza durante o processo, sem precisar remover o eletrodo
- Impulsione a eficiência com sistemas de autodiagnóstico, como verificações de condicionamento de sensores
- Promova a segurança das pessoas e do processo, uma vez que não é necessário manusear a água contaminada
Evite paradas não planejadas
O uso de medidores magnéticos de nível antigos durante o fracionamento de olefinas em ambientes de alta temperatura pode reduzir a segurança e resultar em medições não confiáveis. Além disso, podem ocorrer paradas não planejadas se a temperatura ficar muito alta.
Nosso conhecimento em campo
O radar de onda guiada LevelflexFMP51 da Endress+Hauser garante um fracionamento confiável e controlado.
- Medir níveis de forma remota, contínua e confiável em condições de alta temperatura com base no princípio do tempo de voo.
- Evite paradas não planejadas, detectando obstruções falsas que criam o risco de emperrar um equipamento
- Aprimore a segurança com uma segunda unidade conectada ao Sistema Instrumentado de Segurança (SIS)
Benefícios
Com mais de 60 anos de conhecimento em aplicações nas indústrias químicas, defendemos um relacionamento duradouro com nossos clientes. Pensando nos seus benefícios, garantimos que você obtenha o suporte necessário para otimizar seus processos, desde a escolha do sensor certo até os conceitos de manutenção. A base para o seu sucesso é o nosso serviço global e força de vendas localizada na sua região e ao seu lado como especialistas de confiança.
Principais fatos
13.000
funcionários em todo o mundo
Principais fatos
mais de 130.000 euros
economia de custos por ano na manutenção do seu eletrodo de pH, ao utilizar nosso sistema automatizado de limpeza e calibração Liquiline, considerando 10 pontos de medição em seu plantar
Principais fatos
650.000+
Medidores de vazão Coriolis instalados com sucesso
Como podemos ajudar
Independentemente do processo ou aplicação industrial química, a última geração de sensores Endress+Hauser permitirá que você atinja suas metas de produtividade e custo, fornecendo medições precisas, reduzindo a manutenção e o tempo de inatividade durante a calibração e testes de prova. Além disso, nossas equipes de vendas e serviços estão disponíveis em todo o mundo para suporte completo, desde a seleção dos sensores apropriados para substituir dispositivos antigos até o projeto de conceitos de manutenção personalizados.
- Limpeza e calibração seguras durante o processo, além de autodiagnóstico e testes de prova sem esforço por meio de instrumentação inteligente com tecnologia Heartbeat integrada.
- Diagnósticos avançados para evitar paradas não planejadas
- Disponibilidade rápida de dados móveis do campo com tags RFID para rápido acesso às informações dos ativos
- Plataformas unificadas em transmissores, tornando sua abordagem de manutenção mais confiável e focada
- Instrumentos mais adequados com segurança intrínseca e alta precisão fornecendo dados confiáveis e segurança de processo