Muito da camada de campo permanece analógica e desconectada. O sinal 4 – 20 mA comanda mais de 90 por cento do mercado. Desenvolvido há mais de 30 anos, o HART continua sendo o mecanismo de conexão predominante para a maioria das bases instaladas. Condições ambientais e falta de transparência na escalabilidade da transformação digital também são desafios recorrentes.
Principais fatos
64.1%
is the business share of digital pH meters vs. analog pH meters in 2021 (according to the pH Meters Market report by GMI)
O que você pode fazer
A combinações de tecnologias móveis, dados corretos e conhecimento da aplicação permite tomar decisões orientadas por dados que melhoram seus processos.
Para áreas classificadas nossos equipamentos podem ser equipados com dongles WirelessHART. O FieldPort SWA50 transmite sinais HART em áreas classificadas.
O Memosens converte o valor de pH medido para um sinal digital e o transfere para o transmissor sem uma conexão de contato. Este vídeo mostra como o Memosens otimiza o controle e a manutenção do processo
Aproveite o poder dos dados para seu controle de processo
Os sistemas de medição digital de pH contêm todos os componentes para medição no próprio sensor. O cabo do sensor para o transmissor fornece alimentação e transmite informações digitalmente. A mudança dos fios do sensor para o transmissor não afetará os níveis de pH, eliminando a necessidade de calibração. A substituição de uma sonda digital no campo pode ser comissionada imediatamente se ela foi calibrada em um laboratório.
Nosso conhecimento em campo
Instrumentos digitais de PH de última geração como o Memosens CPS11E oferecem armazenamento estendido dos dados de calibração e de processo, permitindo melhor identificação de tendência e servindo de base para a manutenção preditiva e para a melhoria dos serviços IIoT. Ao iniciar a transformação digital de seus processos, a medição de pH é o candidato ideal, pois atende três desses requisitos essenciais:
- é o ponto de medição com manutenção mais frequente em uma fábrica
- o alto nível de diagnósticos dentro do sensor permite tomar decisões com base em dados
- com recurso HART
Digitalização da camada de campo
Vamos supor que os medidores de pH estão conectados apenas com o valor de processo ou respectivamente através de 4 - 20 mA. Nesse caso, eles não podem ser conectados e, portanto, não facilitam a tomada de decisão baseada em dados, você precisa prolongar os ciclos de manutenção e melhorar a produção.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece uma solução técnica que integra um tablet Zona Ex 2 Field Xpert SMT70 ou Zona Ex 1 Field Xpert SMT77 equipado com o software Field Xpert. Isso permite que os técnicos de manutenção coletem dados diretamente das sondas de pH individuais. De volta no escritório e conectado à estação base, o tablet sincroniza seus dados com a solução na nuvem Endress+Hauser, Netilion. A partir dali, surgem inúmeras oportunidades para análise e interpretação de dados.
- Combinar conhecimento em aplicação com dados de cada sonda de pH permitirá identificar desvios em parâmetros essenciais e tomar decisões para prolongar os ciclos de manutenção da sonda de acordo com as condições da aplicação.
- Netilion Analytics permite gerenciar todos os equipamentos em sua fábrica de produtos químicos e melhorar a gestão com a eliminação da obsolescência e a padronização de sua base instalada.
- Netilion Health é um serviço digital de gerenciamento de ativos que oferece diagnóstico de seus equipamentos de campo e as correções prontas quando e onde forem necessárias.
Equipamentos de pH em áreas classificadas
E se os seus equipamentos estiverem em áreas classificadas? A indústria de produtos químicos costuma ser um ambiente classificado, que usa produtos e materiais que podem causar ferimentos graves para os operadores ou técnicos de manutenção. É essencial manter as pessoas fora do campo o máximo possível para minimizar o risco de acidentes.
Nosso conhecimento em campo
Se as condições forem muito perigosas para a coleta de dados em campo, nossos equipamentos também podem ser equipados com um dongle WirelessHART. Para essa aplicação, a Endress+Hauser oferece o FieldPort SWA50, adequado para a transmissão de sinais HART em áreas classificadas. Essa conexão permanente com nossos serviços na nuvem oferece o potencial para refinar o processo de manutenção e, com a minimização das incertezas, permitir faixas de operação calibradas a serem otimizadas para melhor eficiência do processo.
Melhore o gerenciamento de calibração
Os sensores digitais se beneficiam com o armazenamento de dados internos, capturando informações críticas sobre o processo e o sensor. Os dados de calibração podem então ser armazenados permitindo que o equipamento seja calibrado no laboratório antes da instalação. Isso elimina a necessidade de verificações para calibração em campo. A calibração de referência original é armazenada juntamente com os registros das calibrações anteriores, permitindo que a manutenção otimize a frequência de calibração monitorando o desvio das leituras com o decorrer do tempo.
Nosso conhecimento em campo
Em breve, provavelmente, os sensores de pH armazenarão mais informações sobre o uso e as condições de operação. A disponibilidade dessas informações em aplicativos baseados em nuvem como nossos serviços Netilion permitirá o monitoramento e a análise de nível mais alto para melhorar o desempenho. Esses sistemas permitirão que os usuários otimizem seus intervalos de manutenção, reduzam seus custos e estendem a vida útil de seus sensores.
Benefícios
Nossos especialistas Endress+Hauser acompanham sua implantação da digitalização para desbloquear melhorias em seus processos específicos e aproveitar o poder da tomada de decisão orientada por dados. Inicie sua jornada de digitalização em sensores de pH digitais e melhore a segurança dos trabalhadores ao mesmo tempo em que reduz os esforços de manutenção.
Principais fatos
40%
maior vida-útil de sensores analógicos com tecnologia Memosens
Principais fatos
300'000
Sensores Memosens instalados ao redor do mundo
Como podemos ajudar
Um simples medidor de pH pode ser um primeiro passo excelente para embarcar na jornada de digitalização. Por que? Porque os sensores de pH exigem muita manutenção e são o equipamento de instrumentação mais manuseados em uma fábrica. Eles também tendem a estar em áreas classificadas e são críticos para o processamento de produtos químicos líquidos. A maioria dos medidores de pH atualmente em uso está desatualizada. Todos esses fatores fazem dos sensores de pH o candidato ideal para iniciar a jornada de digitalização e melhorar o desempenho de sua fábrica ao:
- estender os ciclos de manutenção de pH e de calibração
- permitir limites de controle de processo mais rigorosos, melhorando assim a exposição financeira do processo
- aumentar a confiabilidade do processo