Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Caldeira, água de alimentação ©Endress+Hauser
Eficiência da caldeira e controle da água de alimentação
Introdução

Otimize processos e operações

Os sistemas de aquecimento e arrefecimento são comodidades essenciais que coincidem com as operações do dia a dia. No entanto, assim como em outros setores, medir os níveis de eficiência é a chave para economizar custos e energia. A complexidade dos edifícios mais novos, as leis e normas mais rígidas e as mudanças nos requisitos de aquecimento e arrefecimento representam desafios para a equipe da fábrica. Com as soluções inteligentes de energia, a equipe pode otimizar seus processos de produção e garantir que suas operações sejam executadas com eficiência.  

Sistemas de aquecimento e aquecimento distrital

É comum encontrar uma infinidade de processos e tecnologias de aquecimento específicos da indústria. É por isso que são necessárias abordagens personalizadas e valores medidos específicos para avaliar seu desempenho e melhorar sua produção.

A perda de energia é normalmente alta em caldeiras e fornos devido à combustão ineficiente, à operação incorreta ou à manutenção e ao serviço precário. Medir a eficiência é a melhor maneira de evitar perdas e reduzir o consumo de energia em até 55%. 

Ao monitorar o consumo de combustível, a combustão do ar, a temperatura do gás de combustão ou a taxa de transmissão de energia térmica, você pode: 

  • Identificar e quantificar a perda de energia, como a operação do queimador sem carga ou com carga parcial  
  • Avaliar e otimizar o grau de eficiência e consumo da caldeira  
  • Minimizar os custos de manutenção e os tempos de inatividade  
  • Quantificar medidas de melhoria, como o pré-aquecimento do ar de combustão  

Há várias etapas no processo dos sistemas de aquecimento que podem ser aprimoradas para reduzir os custos.  

Ganhe transparência e insights sobre o seu processo e aumente a segurança com esses instrumentos para aquecimento de água

Aquecimento/arrefecimento de água ©Endress+Hauser

Sistemas de arrefecimento e arrefecimento distrital

O arrefecimento tem ainda mais potencial de economia do que o aquecimento. Em muitos setores, a produção de energia de arrefecimento é responsável por cerca de 10% do consumo de eletricidade, portanto, mesmo pequenas reduções de energia podem significar economias de custo significativas. 

É necessária uma análise individual da oferta e da procura para identificar o ponto de operação ideal, o que significa que os medidores de eletricidade (watt) não são suficientes para monitorar a confiabilidade da necessidade total de energia.  

Aprimore seu processo de arrefecimento de água  

O arrefecimento ocorre de várias maneiras nos processos industriais. Uma área comum em que muitas eficiências podem ser alcançadas é o processo de arrefecimento de água. Um sistema de arrefecimento eficiente exige mais do que apenas componentes eficientes. A configuração e a operação do sistema também devem ser consideradas. Muitas vezes, os sistemas de arrefecimento são desenvolvidos com base nas necessidades específicas de um cliente.

Para melhorar ainda mais o processo de arrefecimento da água e o sistema geral de arrefecimento , você pode implementar as seguintes medidas de manutenção: 

  • Gerencie a vazão/caudal e as pressões adequadas  
  • Minimize os vazamentos 
  • Evite o acúmulo de depósitos na torre de arrefecimento e nos tubos  
  • Analise a química da água para garantir que determinados parâmetros de qualidade sejam atendidos  

Ganhe transparência e insights sobre seu processo e aumente a segurança com esses instrumentos em sistemas de arrefecimento de água

O gerenciamento/gestão de energia industrial para vapor, ar comprimido, aquecimento, arrefecimento e gases industriais começa com a instrumentação adequada 

Please submit the form to download
Contato

Fale sobre seus desafios de produção com nossos especialistas

Nossos especialistas da Endress+Hauser estão prontos para ajudar.

Continue aprendendo sobre economia de energia